Industry Online Support
Technical Forum
7/22/2007 3:36 PM | |
Posts: 1 Rating:
|
Ik heb de volgende vraag: Ik gebruik een CPU-226, hier wil ik twee tochscreens op aansluiten (TP177B) Is dit mogelijk, en hoe configureer het geheel? |
7/23/2007 8:25 AM | |
Posts: 2930 Rating:
|
Hi lampie, You can use more then one panel with a S7-200 PLC if the panel can be used in a network. Here more information: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14188898 You have to set the communication baude rate to the same value and each unit must have its own station address. PC with MicroWIN 0 (default) PLC 2 (default) first panel 1 (default) second panel 3 (user defined) This should work. I hope this helps. Regards Helmut |
Follow us on