29.05.2012 11:01 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo, über die Funktion "Arithmetische Anweisung" können mit nur einem Baustein bis zu 16 Werte (Stufen/ Schritte) erreicht werden in dem man die analogen MUX einfach aufaddiert. Mit mehreren arithmetischen Anweisungen ist eine beliebige Auflösung möglich. Günstiger wäre jedoch die Wertevorgabe ebenfalls direkt analog zu gestalten. Habe mal ein Beispielangehängt. DateianhangFORUM 0-10V Ausgang Stufenweise.zip (172 Downloads) |
29.05.2012 20:51 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Alex, a) bitte stellt doch anstelle eines Bildes eure Schaltungen hier ein...das macht es alle einfacher b) Datentabellen und wie man diese effizient programmiert zeigen meine Antworten in folgenden beiträgen: Array von Konstanten Analogwerte Umrechnen MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf