20.09.2008 22:48 | |
Beigetreten: 17.06.2008 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich nutze eine CPU 224XP mit TC35i Terminal (S30880-S8615-A100-1). Nach Einstellen der Mail,SMS und Fax Adresse funktionierte der Versand an alle 3 Zieladressen sofort und fehlerfrei. Das Programm ist allerdings noch von 2003, hiess damals m. W. noch MAE 5 .(siehe Anlage..) Allerdings funktioniert keinerlei SMS-Empfang, weder die Use-Cases noch die Reaktion auf "irgendeine SMS". mfg 1013 Dateianhang21062247_mae05_sms_gsm_tc35t_CODE_v00.zip (159 Downloads) |
30.09.2008 15:49 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Hi, ok habe ich verstanden. Allerdings empfehle ich doch nochmal das neue MAS5 ![]() siehe diesen Beitrag : link Gruß Lifrasil |
Folgen Sie uns auf