25.05.2022 15:57 | |
Beigetreten: 23.09.2015 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen! Mich plagt derzeit ein Problem, auf das ich mir meinen bescheidenen Netzwerkkentnissen keinen Reim machen kann. Ich hoffe darauf, daß hier jemend mehr Fachwissen aufbieten kann. (Habe 6 Screenshots gemacht und in einem ZIp-Archiv angehängt.) Meine Anlage: CPU1512 + PAC3200 + PC mit Runtime Adv. V16 + 6xCPU1214 + 6xKTP700 Basic. Intern vernetzt unter 192.168.1.xxx Bereits die erste Anbindung an ein Kundennetz macht mir zu schaffen ... Am Ende sollen zwei externe Netzwerke angebunden sein - zwei verschiedene Kunden wollen/müssen auf den HMI-PC zugreifen können. Angedacht ist bis jetzt Teamviewer-Host auf dem HMI-PC. Angeblich sollen sich damit zwei verschiedene User gleichzeitig einloggen können (Tipp von dem IT'ler eines der beiden Kunden). Zu diesem Zweck habe ich zwei CP1543SP-1 in meine SPS eingebaut. Das erste Kundennetz läuft mit 10.10.48.xxx Wenn ich den Anschluß mit mein Laptop und den selben Einstellungen wie im HMI-PC teste - funktioniert alles bestens. Nur via dem ersten CP tut sich - NICHTS. Kein durchkommen zum externen Netz. Hat jemand von euch eine Idee, warum nicht? DateianhangScreenshots.zip (130 Downloads) |
27.05.2022 11:56 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi C.D.B.,
|
FCK WAR! |
|
27.05.2022 16:13 | |
Beigetreten: 23.09.2015 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Im moment habe heftige Hirn-Krämpfe mit dem Schei... |
Folgen Sie uns auf