22.08.2018 12:40 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 464 Bewertung: (90)
|
Hallo Gizzzmo, Eine Begrenzung ist mir nicht bekannt, wäre auch nicht dienlich. Ein Beispiel mit 40 Bauteile funktioniert hier top. Bei der Datenübertragung spielt die DB-Konfiguration eine entscheidende Rolle (Verknüpfung der Attribute). Daher gehe ich davon aus dass etwas in deine System-Umgebung nicht ganz passt. Um das genau zu klären, schlage ich folgende Schritte vor: - auf www.siemens.com/gtac navigieren, dort eine Supportanfrage aufgeben - darin die genaue COMOS- und Datenbank-Version angeben, dazu die genaue Vorgehensweise um das Anliegen zu sehen - falls möglich, einen Export der DB mitschicken, so dass darin geprüft werden kann woran das liegen mag. Viel Erfolg und Glück, SuperPippo |
Folgen Sie uns auf