02.04.2009 07:32 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, da gehen die Adressen mit der V400 los. Slave 13 hat V406.0 - 3. Schau mal bei mir auf der Seite nach ASI-ADRESS. Da ist zwar kein V-Bereich auswählbar, aber mit M gehts auch. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
02.04.2009 10:31 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ich kenne mich zwar bei ASI in Verbindung mit der 200er nicht aus... aber da wird das nicht anders sein. Dein ASI ist ja prinzipiell programmiert und belegt den Adressraum für Slave 0-31. SPSin Stop schalten mit SET auf Projektierungsmodus umschalten alle Slaves auf Anwesenheit prüfen mit SET in geschützten Betrieb umschalten SPS in RUN schalten MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf