06.05.2022 09:26 | |
Beigetreten: 25.02.2015 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 28 Bewertung: (3) |
Hallo, ich muss gestehen, dass ich die S7-200 nicht besonders gut kenne. Vielleicht kann ich dennoch ein bisschen Helfen. Die Mechanismen (PUT/GET) die dabei verwendet werden, stehen auch auf einer S7-1500 zur Verfügung. Hier muss in der Hardware Konfiguration entsprechend PUT/GET erlaubt werden. Aus meiner Sicht ist das aktivieren von PUT/GET aus Security Sicht nicht ganz unkritisch und sollte entsprechend nur mit Bedacht gemacht werden. Der Saubere Weg wäre aus meiner Sicht die S7-200 durch eine neuere Steuerung zu ersetzten (z.B. S7-1200). Viele Grüße |
09.05.2022 13:02 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi, Ich würde auch empfehlen auf eine S7-1200 umzusteigen. Für die S7-200 gibts zwar eine Ethernet baugruppe soweit ich mich erinnere, aber nur noch als Ersatzteil. Die S7-200 wird nicht mehr vermarktet und du wirst wahrscheinlich sowieso etwas dazu kaufen müssen, obs jetzt der Ethernet-CP oder ne PB-Schnittstelle fürn PC. da würd ich gleich das Geld in die Hand nehmen und die alte 200er tauschen. Dann kannst du alles bequem über die interne Schnittstelle laufen lassen und auch noch alles in einem Projekt. Hier gibts ein Handbuch zum Thema: Umstieg von S7-200 nach S7-1200hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf