12.10.2009 10:46 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Steinpilz, muss zugeben, dass ich keine direkte Erfahrung habe mit dem was Du da vorhast. Das Thema interessiert mich aber. PROFIBUS Direkttasten waren mir bisher unbekannt . Daher hab ich mal im Produkt-Support gesucht. Dabei bin ich auf ein nicht mehr ganz neues Handbuch gestossen in dem die Vorgehensweise beschrieben ist. Die Tasten müssen demnach einzeln als DP-Slave projektiert werden für den CP 342-5. Hier mal das Handbuch: SIMATIC HMI Kommunikation für Windows-basierte Systeme Das Benutzerhandbuch "SIMATIC HMI Kommunikation für Windows-basierte Systeme" ist für ProTool V6.0 in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 enthält die Kopplung der Bediengeräte an SIMATIC-Steuergerät Wie sieht es denn mit der Diagonse aus? Schau doch mal in den Diagnosepuffer vom CP, in die DP-Master-Diagnose und auf die Rückgabewerte der Softwarebausteine. Eventuell hast Du ja auch den ein oder anderen Screenshot? Bin gespannt was rauskommt Viel Erfolg Sabine |
15.10.2009 09:45 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, dass freut mich... sehr. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 15.10.2009 11:21 |
|
Folgen Sie uns auf