26.11.2021 13:24 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489)
|
Hallo, ob die Zeit ausreichend ist, hängt von der Last am Netzwerk ab. Wenn der eingesetzte SCALANCE Switch ein managed Switch ist und ein freier Port vorhanden ist, wäre es eine Möglichkeit, den Datenverkehr zum Umrichter zu spiegeln und an mit einem - am Spiegelport angeschlossenen - PC mit WireShark zu analysieren. Zusätzlich könnte das Netzwerk mit SINETPLAN analysiert werden. Ich würde an Deiner Stelle jedoch einfach einmal die Ansprechüberwachungszeit auf das Maximum setzen. Tritt dann der Fehler nicht mehr auf, dann ist ein schrittweises herantasten an einen akzeptablen Wert möglich. Tritt der Fehler trotzdem noch auf, dann wird mehr Aufwand erforderlich sein. Ich hoffe, das hilft etwas weiter. Viele Grüße |
26.11.2021 13:31 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
besten Dank! |
Folgen Sie uns auf