05.06.2014 10:33 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hallo, haben Sie schon versucht die ältere Version per Service Request anzufordern? Grüße avoss |
03.07.2014 12:56 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung:
|
Hallo bhwe, wenn ich das richtig verstehe, dann benötigt DiagBridge das DiagBase - nicht umgekehrt. Es ist daher nicht garantiert, dass neue DiagBase Versionen mit alten DiagBridge Versionen zusammen funktionieren. In der Dokumentation von DiagBridge ist die genaue Nummer der kompatiblen DiagBase Version angegeben. Inzwischen sind übrigens auch wieder alte Versionen von DiagBase online verfügbar: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29316343 Gruß, xnor |
27.08.2014 17:10 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hallo zusammen, nur zur Info. Ich hatte ein ähnliches Problem undfolgende Lösung gefunden. Problem. Habe die WinCC flexible Projektvorlageaus dem FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31492549mit den Diagnoseseiten nach WinCC (TIA Portal) migriert. Danach wurden die Werte nicht mehr aktualisiert. Lösung Habe auf der Seite "Template" das OCX markiert und kopiert (Strg + C). Anschließend auf der gleichen Seite das zuvor kopierte OCX wieder eingefügt (Strg + V). Das "alte" OCX gelöscht. Und siehe da....jetzt werden die Werte wieder automatisch aktualisiert. Gruß |
Folgen Sie uns auf