20.05.2022 13:51 | |
Beigetreten: 09.04.2021 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
AutoGen_2022 Hallo zusammen, ich möchte eine Kommunikation zwischen einer Cpu 1515 und einer Cpu 315 via Get-Put herstellen. jede Cpu ist einem separaten Netzwerk. in jeder SPS habe ich die Bausteine Get und Put programmiert. bei der 300-er zeigt alles grün bei der 1500er zeigt es Error 0001 (Kommunikationsfehler) auch wenn ich die beiden SPS direkt verbinde passiert nichts. hat vielleicht einer oder anderer einen Tip, wie ich das Problem löse. Danke DateianhangGet_Put.zip (168 Downloads) |
23.05.2022 08:35 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 3230 Bewertung: (501)
|
Hallo, wurde die Gerätekonfiguration der CPU nach dem Anlegen/Ändern der Verbindung neu geladen? Das ist in diesem Fall nämlich erforderlich. Hier ist auch wichtig, dass dies nicht geschieht, solange eine Online-Verbindung zur CPU besteht. Im Falle von Verbindungsproblemen sind die Informationen der Verbindungsdiagnose auch sehr hilfreich. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf