12.07.2022 12:45 | |
Beigetreten: 26.02.2020 Letzter Bes: 11.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo liebe GSD Profis, ich habe einen ADF Schnittstellenwandler von ModbusTCP auf Profinet. Je nach Konfiguration, erstellt mir die Konfigurationssoftware eine passende GSD Datei zum Importieren im TIA. ich benötig das Maximum an E/A Daten, das der Konverter hergibt, in dem Fall 1339 Byte INPUT und 1339 Byte OUTPUT. Leider wird beim Erstellen der GSD Datei alles nur als ein Modul konfiguriert, sprich im TIA habe ich jeweils nur ein Modul im Profinetslave mit jeweils 1339 Byte Ein- bzw. Ausgänge zur Verfügung. Da das Maximum an Daten im Profinet Submodul bei 1024 Byte liegt, meckert TIA natürlich und lässt mich die Hardware nicht übersetzen und Laden. Könnt ihr euch die XML mal anschauen und eventuell so modifizieren, dass ich zwei Module zum Konfigurieren habe? Wenn möglich, Modul 1 mit 800 Byte E/A und Modul 2 mit 539 Byte E/A. Ich steh da ein wenig auf dem Schlauch. Vielen Dank schon mal! Viele Grüße Philipp DateianhangGSDML-V2.31-ADFweb-HD67611_CTSDES2-20220712.txt (160 Downloads) |
Folgen Sie uns auf