02.11.2022 14:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Welchen Hintergrund hat das S7-1500R/H AddIn? Für S7-1500R/H/HF besteht aktuell* ein Zwang zum Aufbau mit unterlagertem MRP-Ring. Hierüber wird ein redundanter Kommunikationspfad von der jeweiligen Primary-CPU zur unterlagerten Peripherie (PN IO Devices) sichergestellt. (*zumZeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags im November 2022 / TIA Portal V17 / CPU FW V2.9). Generell (d.h. nicht nur bei S7-1500R/H/HF) ist es bei Anwendungen mit MRP-Ring naheliegend, die Ansprechüberwachungszeit der IO Devices so hoch einzustellen, dass diese im Falle einer Ring-Rekonfiguration nicht temporär ausfallen. So kann ein einfacher Netzwerkfehler im Ring ohne Ausfälle von IO Devices kompensiert werden. Im Allgemeinen wird dies vom TIA Portal jedoch nicht erzwungen, vielmehr liegen diese Einstellungen im Ermessen des Anwenders. Im Kontext der S7-1500R/H/HF werden allerdings beim Übersetzen der Hardwarekonfiguration Ansprechüberwachungszeiten der IO Devices eingefordert, die eine Ring-Rekonfiguration ohne deren temporären Ausfall und ggf. gleichzeitig auch noch deren Umschaltung als S2-Device vom einen auf den anderen IO Controller ermöglichen. Dabei wird sich an den Anforderungen eines MRP-Ringes in Maximalausbau orientiert. In Summe dienen diese Vorgaben dem robusten Betrieb des redundanten Controllers und dessen unterlagerter Peripherie am PROFINET. Das S7-1500R/H AddIn schließlich dient dem Anwender dazu, diese Einstellungen für R/H/HF-Systeme zentral und übersichtlich vorzunehmen. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
20.12.2022 10:32 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Achtung: Neue Möglichkeiten für S7-1500H-CPUs (CPU 1517H-3 PN und CPU 1518HF-4 PN) mit TIA Portal V18 und Firmware V3.0:
siehe S7-1500H und R1-Redundanz |
Folgen Sie uns auf