18.01.2006 11:12 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (111) |
Hallo, habe diese Funktion zwar noch nie eingesetzt, habe aber im Produkt Support ein Beispielprogramm für den SFB47 gefunden. Vielleicht ist das ja genau das Richtige? Verwendung der integrierten Funktion "Zählen" der S7 CPU 31xC Rückmeldung wäre schön ob es geholfen hat. Gruß Sabine |
19.01.2006 13:31 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo David, Was verwendest Du denn für Step 7 Version? Möglicherweise musst Du ein Servicepack herunterladen, oder wenn Die Version überhaupt zu alt ist, funktionierts gar nicht (bis Step 7 V5.2 sollte es glaub ich gehen) z.b für die aktuelle V5.3 das SP3: Service Pack 3 zu STEP 7 V5.3 und STEP 7 Aber versuch mal ob Du für deine Version ein aktuelles Servicepack laden kannst Sollte es keines geben, kannst Du noch ein Hardwareupdate machen. Dazu musst Du die Hardwarekonfiguration offen haben, allerdings OHNE geöffneten Projekt Dann unter „Extras“ / „HW-Updates installieren“ und dann auf die Auswahl aus dem Internet herunterladen – Ausführen Und dann die gefundenen Updates auswählen und installieren.
Gruß... |
19.01.2006 20:24 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, Besten Dank, das HW Update hat geholfen! Mein Zähler läuft jetzt einwandfrei! Gruss David |
Folgen Sie uns auf