11.01.2022 11:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
SIPROTEC sind Produkte/Lösungen für den Schutz, Automatisierung und Überwachung Ihres elektrischen Netzes. U.a. ist für das Produkt SIPROTEC Compact ein PROFINET Port vorhanden und man kann es als PROFINET IO-Device mit einer SIMATIC S7-CPU verbinden. Die GSDML Dateien stehen hier zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen zu SIPROTEC wie Handbücher etc. sind im SIOS Portal abgelegt. Den SIPROTEC Customer Support erreicht man unter: Smart Infrastructure - Digital Grid Customer Support Center - Germany Tel.: +49 911 2155 4466 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 01/11/2022 13:48:32Textzeile ergänzt |
|
Folgen Sie uns auf