24.09.2009 12:24 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Benja_m, |
25.09.2009 12:25 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo benja_m, welches SIEMENS Dev-Kit meinst Du denn da? Das mit der CP1616 / CP1604 kann es nicht sein, da sind überall ERTEC's drauf. Außerdem noch ein kleiner Punkt, es gibt meines Wissens nachkeine PROFINET fähigen Panels, mit Ausnahme der Mobile Panels und der Panel PCs. Die Mobile Panels haben Direkttasten für PN IO und die Panel PCs haben in der Regel einen ERTEC on Board (sofern IRT unterstützt wird). Das man bei Panels gerne PROFINET oder gar PROFINET IO schreibt wenn man Ethernet meint... ist deren Sache. Viele Grüße J_Bell Dateianhangbs_ertec_de_200809.pdf (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 25.09.2009 12:34Oh... da hab ich noch etwas gefunden, schau doch mal diese Broschüre des ERTEC an... vor allem das was auf dem ersten Blatt zu sehen ist. |
|
29.09.2009 15:15 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo F.Aich, ich hab glaube ich eine Idee was für ein Problem da vorliegt. Schau doch mal in das Handbuch: Industrial Ethernet Switches SCALANCE X-200 / XF-200 auf Seite 207. Vielleicht siehst Du da dann auch den Schlüssel zu Deiner Frage. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf