09.11.2016 23:19 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Hallo Leute! Nach intesiven testen gebe ich nun auf. Habe die Logo!8 FS4, den PAC3200 (7KM2111-1BA00-3AA0) Im PAC ist Modbus TCP eingestellt und die IP ist auch richtig deklariert. Habe alle Bausteine getestet (auch die neuen), leider ohne Erfolg. Vielleicht hat jemand auch die Möglichkeit diese Kombination zu testen. Ist jetzt kein dringendes Problem, da ich mich nur mal damit spiele. Wenn es jemand schafft, dann bitte bescheid geben. Wäre toll wenn ein Anwendungsbeispiel von Siemens rauskommt. Vielen Dank DateianhangPAC3200.zip (383 Downloads) |
10.11.2016 05:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.09.2024 Beiträge: 33849 Bewertung: (4209)
|
Vielleicht wäre der Einsatz mit einer S7-1200 interessant: Datenkommunikation zwischen S7-1200 und SENTRON PAC3200 über MODBUS TCP |
10.11.2016 08:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.09.2024 Beiträge: 33849 Bewertung: (4209)
|
Da muss ich dir Recht geben. Dann warte auf ein Beispiel von Siemens. |
04.01.2017 14:35 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, viele Werte, die der Pac3200 zur Verfügung stellt entsprechen nicht dem was LOGO! verarbeiten kann. Was möchtest du denn vom Pack3200 lesen? |
Folgen Sie uns auf