22.02.2022 12:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Eine Anwendung könnte sein, dass in einem Projekt PROFIBUS Repeater z.B.6ES7972-0AA02-0XA0 mit der Schutzklasse IP 20 im Einsatz sind. Auf Grund besonderer Anforderungen wird ein PROFIBUS Repeater in der Schutzklasse IP67 benötigt. Dieser steht im Portfolio leider nicht zur Verfügung. Hier wäre eine mögliche Alternative z.B. der Einsatz von Optical Link Modules mit LWL-Leitungen. Mit Optical Link Modules (OLMs) ist der Aufbau eines optischen Netzwerkes in Linien-, Ring- und Sternstruktur möglich. Bei diesem Vorschlag sind sehr lange Leitungslängen von bis zu 15 Kilometern erlaubt und man könnte ggfs. ganz auf den Einsatz des Repeater verzichten. Die Übertragungsrate ist stufenweise von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s einstellbar. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf