26.03.2008 23:13 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Tom, ich muß gestehen, sowas noch nicht... allerdings kann ich Dich beruhigen, wenn Du die Spannung am AP aus und wieder einschaltest passiert höchst wahrscheinlich gar nichts. Denn der C-Plug ist, wie Du schon schreibst, ein Backup. Also die ursprünglichen Daten sind trotz allem noch im Flash des AP abgelegt. Was das WBM angeht muß ich leider passen... ich kann mir höchstens vorstellen das die Firmware da noch etwas spinnt, hast Du in letzter Zeit mal ein Update der FW für den AP gemacht? Ich würde es schwer anraten, es gar so einige Verbesserungen. Schau mal im Produkt Support nach, da gibt es die aktuelle FW: Download der Firmware V3.3.15 für SCALANCE W-788 (Access Points und Ethernet Clients) für bereits eingeführte Hardware und Hardware-Redesign Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf