20.02.2024 08:35 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 22376 Bewertung: (3015)
|
im prinzip wie im Einzelprojekt im zentralprojekt müssen alle S7-1200 per GSD projektiert werden. |
20.02.2024 10:58 | |
Beigetreten: 19.04.2016 Letzter Bes: 20.02.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Christoph, danke erstmal für die Antwort. Ich habe jetzt mal ein Testprojekt angelegt mit einer 1516-3 PN/DP als Master und zwei per GSD eingebundene CM 1242-5 als Slave. Dann alles in "Geräte und Netze" vernetzt. Allerdings wird mir in den PROFIBUS-Einstellungen der Slaves nicht "I-Slave" angeboten wo ich die Transferbereiche konfigurieren kann und wo diese im Prozessabbild die Daten beziehen bzw. ablegen. Die TIA-Projektdatei dieses Minimal-Testprojektes habe ich archiviert und hier angehängt. Viele Grüße, DateianhangNSHV - Variable Spannung - Zentrale.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: halfmann am: 02/20/2024 10:58:40 |
|
Folgen Sie uns auf