13.07.2022 13:10 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich möchte gerne Daten via Ethernet, mit zwei CPU S7-1513-1 austauschen. Und zwar möchte ich das mit den Anweisungen Put und Get via S7- Kommunikation machen. Siehe FAQ Nun wäre es aber so, dass dafür kein zusätzlicher CP1542-1 oder CP1543-1 zur Kopplung verbaut werden soll, sondern ausschließlich die PN-Schnittstellen der beiden CPU`s dann im gleichen Subnetz hängen. Beide CPUen wären darüber hinaus auch PN-Controller und hätten diverse Devices an ihrem jeweiligen PN-Netz. Würde das dann auch funktionieren, oder geht das nicht, wenn beide CPUen gleichzeitig auch als PN-Controller arbeiten? Gruß Eleu |
13.07.2022 13:54 | |
Beigetreten: 01.10.2015 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (5) |
Hallo Eleu, es können über die integrierte Schnittstelle der PLC ohne weiteres diverse Kommunikationsprotokolle parallel verwendet werden, wie in deinem Fall PROFINET und S7-Protokoll. Du kannst auch zwei PROFINET IO Systeme problemlos in einem Netzwerk betreiben. Möchtest du doch im Nachhinein noch eine Trennung zwischen den Netzwerken, dann ist dies auch mit einem Router (z.B. S615) möglich: Welche NAT-Szenarien können mit SCALANCE SC-600 / M-800 / S615 realisiert werden? Ein Hinweis zum S7-Protokoll: Ich würde für eine Kommunikation zwischen zwei S7-1500 von einer S7 Verbindung abraten. Dafür muss du PUT/GET Kommunikation zulassen, was ein Security Problem darstellen kann, da so alle Daten aus der PLC gelesen und geschrieben werden können. Es wäre sinnvoller bei einem neuen Projekt OPC UA oder OUC basierte Kommunikation einzusetzen. Ähnlich einfach, wie Put/Get ist meiner Meinung nach OUC, hier ist sogar eine verschlüsselte Verbindung ohne großen Aufwand möglich: Secure OUC zwischen zwei S7-1500 CPUs . Arbeitest du mit Datenstrukturen (z.B. PLC Datentypen), kannst du diese sehr einfach übertragen: TSEND_C: Verbindung aufbauen und Daten senden MfG DobeHe |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf