04.05.2009 14:50 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo golf4, sind denn der X104 und X108 auch in dem Ring integriert? Sowohl der X104 als auch der X108 können nämlich nicht in einem Redundanzring betrieben werden. Auch der Scalance X204-2 bzw. X204-2 LD können erst ab dem Ausgabestand 6GK5204-2BB10-2AA3 bzw. 6GK5204-2BC10-2AA3 als RM-Manager parametriert werden. Eine Übersicht findest Du über den folgenden Link: Welche Industrial Ethernet Switches können Redundanzmanager und welche Standbymanager in einem Ring sein? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23498599 Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß nordischbynature |
06.05.2009 15:30 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Golf4, ich muß auch gestehen, das ich etwas verwirrt war über Deine Ausführungen, aber da es jetzt offenbar klappt um so besser. Würdest Du vielleicht auch mal schauen, es gibt nicht nur die V 4 der Firmware, die aktuelle FW wäre die V 4.1. Firmware V4.1, GSDML und MIB-Datei für SCALANCE X-200 Damit könntest Du mit der neuen MIB auch die Ringredundanz per SNMP überwachen, nur als Idee. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf