29.04.2009 16:59 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo fluffi, ich würde sagen, wenn Du keine Anzeige der verwendeten Beans / Applets hast ist die Version die Du auf dem CP hast, sehr alt. Ich würde daher dringend empfehlen das Filesystem mit dieser Version zu ersetzen: Update S7BeansAPI V2.3.1 für den CP 443-1 IT (ab 6GK7443-1GX10-0XE0) und CP343-1 IT (ab 6GK7343-1GX00-0XE0) Es gibt zwar noch neuere Variante, bis zu 2.5.5, aber da bin ich mir zwecks der Kompatibilität nicht 100%ig sicher. Versuche erst mal diese. Viele Grüße J_Bell |
30.04.2009 12:49 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Grendi, das Problem mit dem Ressourcenmanagement von JAVA ist bekannt. Es gab da im letzten Handbuch auch einen Hinweis zu Lösung... auch wenn der Titel etwas "irreführend" war. Ich hänge mal einen Auszug aus dem Handbuch mit an. Es gilt aber auch 1:1 für IE oder andere Browser. Viele Grüße J_Bell Dateianhangmn_it-cp-infoprgm_0_Anhang_B.pdf (45 Downloads) |
Folgen Sie uns auf