08.07.2021 12:28 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi Steff_2016, hast du auch die aktuelle Version vom PCT installiert? Die findest du hier: S7-PCT V3.5 SP2 Upd1 für IO-Link MasterSchau auch darauf, dass in der HWK nicht die Projektierung ohne PCT angewählt ist. Grüße, |
FCK WAR! |
|
08.07.2021 12:34 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 30.11.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich hatte die V3.5 SP2 drauf da ging es nicht machte dann ein Upgrade auf V3.5 SP2 Upd1 und funktioniert immer noch nicht. Wie kann ich in der HWK die Anwahl machen? |
09.07.2021 12:00 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi, da gibts nen Haken in der Gerätekonfig: Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf