06.09.2024 08:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.10.2024 Beiträge: 1462 Bewertung: (146)
|
Wie erstelle ich einen Sicherheitsausdruck/Sicherheitsdokumentation des Safetyprogramms und welche Inhalte sind darin zu finden? Schritt 1: Um einen Sicherheitsausdruck zu erstellen, wählt man zuerst Safety Administration aus Schritt 2 / 3: Im TIA Portal oben links auf Projekt und danach auf Drucken klicken Nach dem Klick auf Drucken, öffnet sich das Fenster (siehe unten). Damit der PDF-Ausdruck erstellt wird, muss oben unter Name PDF ausgewählt werden. Unter Dokument-Layout kann man das Format, Deckblatt und Inhaltsverzeichnis einstellen und hinzufügen. Zusätzlich unter Eigenschaften die Größe des PDF. In dem erstellten PDF gibt es dann einen Reiter mit Sicherheitsausdruck. Auf den Seiten stehen (siehe unten, kleiner Ausschnitt der Datei):
Zusätzliche Information für TIA Portal V19 Im TIA Portal V19 gibt es eine zweite Möglichkeit den Sicherheitsdruck zu erstellen. Gehen Sie mit einem Doppelklick auf Safety Administration, damit sich das Fenster rechts öffnet. Danach gehen Sie auf Allgemein und dann auf Sicherheitsdokumentation erstellen. Nachdem man auf Sicherheitsdokumentation erstellen geklickt hat, kommt das Drucken Fenster (siehe unten), welches ein wenig zu dem anderen Fenster abweicht. Der Druck, der erstellt wird, ist von den Informationen gleich, nur das kein Inhaltsverzeichnis und Deckblatt vorhanden ist. Falls man diese Informationen auch in der Dokumentation haben möchte, muss man das andere vorgehen, wie oben beschrieben durchführen. Für weitere Informationen steht das Handbuch zur Verfügung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf