29.01.2023 06:04 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (5) |
|
30.01.2023 04:51 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (5) |
Willst du vermeiden dass die CPU eine Störung anzeigt, wenn dein Teilnehmer weg ist? Schau doch mal hier, vlt. ist dies was du suchst. Letzter Beitrag im Thread. https://support.industry.siemens.com/forum/de/de/posts/profinet-ger-te-abwesenheit-ignorieren/112766 Von mir nicht getestet. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.01.2023 06:15 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (5) |
Habe eben auf meine Test CPU das aktuelle Projekt geladen. S7-1515-2PN mit ET200SP, ein paar FC302 und eine Festo VTUG. Von den dezentralen ist nix angeschlossen, weil die Teile noch nicht habe. Der OB86 zeigt nur den Teilnehmer an, der als letztes ausgefallen ist. Mit der Systemdiagnose (Link oben) hast immer Info über alle Teilnehmer. Ausserdem lässt sich die Systemdiagnose gut auf dem Siemens TP oder MTP anzeigen. DateianhangDiagnose.pdf (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf