15.08.2019 12:40 | |
Beigetreten: 29.01.2019 Letzter Bes: 19.11.2021 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Guten Tag zusammen Ich wollte mal fragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, eine Step5 V7.2x zu bekommen (optimal via Download)? Eine Lizenz für die Software besitze ich (Habe das PG M6), die beim PG mitgelieferte Software funktioniert aber nur auf Win7/Win10 und da leider nicht Online über Ethernet. Somit war mein Plan mir eine Virtuelle Maschine mit WinXP SP3 zu erstellen, und dort nach einer Anleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/1945512 ) eine ältere, Ethernet-Online fähige Version von Step5 einrichten. Online finde ich aber nur ein Update von Step5 V7.2x -> V7.23, sowie einen Hotfix für die V7.23 nicht jedoch die Basissoftware. Danke schonmal für die Vorschläge/Tipps. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/15/2019 13:12:26Link optimiert. |
|
16.08.2019 06:31 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 19.10.2024 Beiträge: 1985 Bewertung: (278) |
Hallo Niggo770, es gibt eine ganz gute Möglichkeit eine S6 per Ethernet "zu erreichen" Hier der Link zu Beispielen für Adapter: ACCON-S5-LAN von der Firma Deltalogic, oder Industrial Ethernet - TCP/IP für jede SIMATIC S5 Damit sparst Du Dir die VM mit all ihren "Herausforderungen" Grüße |
Folgen Sie uns auf