07.11.2008 21:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Alefco, sieh dir mal meinen kürzlich hier eingestellten Entwurf an unter "Ansteuerung von vielen Steckdosen mit 12er-Tastatur" Diesersollte sich für deine Aufgabe anpassen lassen, wobei dies natürlich auch davon abhängt, wie du die Tastereingaben (außer zur Anzeige) noch weiterverarbeiten willst/musst. Die von Marta vorgeschlagene Ansteuerung von diversen Texzmeldungen erscheint mir diesbezüglichzu starr und blockintensiv. Auch die vorgeschlagene "Tasterblockade" hat folgende Nachteile: - bei vielen Tastern wird die Anzahl der UND-Blöcke sehr hoch - und wenn mehrere Taster "gleichzeitig betätigt wurden/sind, kommt es beim Loslassen des zuvor "durchgekommenen" Tasters (vor den/dem anderen) zu einer (ggf. unerwünschten) Tastereingabe des zuletzt losgelassenen Tasters Deshalb schlage ich eine andere Variante vor um mehrere Taster gegeneinander zu verriegeln: Unmittelbar nach jedem Tastereingang wird ein Block "UND" gesetzt und mit dem entsprechenden Taster verbunden. Parallel zur ggf. anderweitigen Signalauswertung (= Tasterfunktion) werden ALLE Ausgänge dieser UND-Blöcke über ODER-Blöcke zu einem Signal "vereint" und am Ausgang dieses (letzten) ODER wird ein Block "Merker" gelegt. Dieses Ausgangs-Signal des "Merkers" wird nun an jedes der UND-Blöcke unmittelbar nach den Eingängen gelegt und der entsprechende Input-Pin an den UND-Blöcken invertiert. An den Ausgang des Merkers kann außerdem z. B. ein flankengetriggertes UND (0->1) hinzugefügt werden, dessen Ausgangsimpuls bei einer Tastereingabe dann als Detektor für eine erfolgte Tastereingabe verwendet werden kann.....ggf. kann auch das Beenden einer Tasterbetätigung bei abfallender flanke detekiert werden..... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf