22.08.2008 12:25 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo!! J_Bell hat recht. Analogeinwahl auf ISDN TS-Adapter geht leider nicht, die verwenden unterschiedliche Protokolle.. Da nimmt der TS-Adapter den Anruf nicht mal entgegen, und es läutet durch.. GSM Einwahl auf ISDN TS funktioniert aber. Allerdings muss man das richtige Protokoll beim PC einstellen. Manchmal kann man das direktin denModemeinstellungen, bei vielen GSM Handys (vorallem auch in Verbindung mit Bluetooth) gibt es die Einstellung nicht und man muss händisch nachbessern AT+CBST=... Getestet haben wir das bis jetzt nur mit dem TS-Adapter IE. Bei demmuss natürlich auch die Parametrierungpassen. Protokolle für eingehende Anrufe entweder auf AUTO oder auf V.110 stellen.. Hab das mal zusammengeschrieben, weil wir das öfter brauchen -> siehe pdf Datei im Beitrag mfG... DateianhangFernwartung Anleitung GSM Handy auf TS-Adapter ISDN.pdf (184 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf