24.07.2008 13:20 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo ernestol, diese Verbindungen laufen bei der 315-2 DP/PN über die sog. T-Bausteine (Handbuch s. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1214574). Dabei wird die Verbindung in einem Datenbaustein definiert (und nicht in Netpro). Ein passendes Beispiel findest Du unter folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29738463 Ein Wizard zum Konfigurierendes Verbindungs-Datenbausteines findest Du unter folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25209116 Ich hoffe es hilft. not_my_fault. |
02.09.2008 10:32 | |
Beiträge: 44 Bewertung:
|
hallo zusammen, da ich wieder im lande bin würde ich sehr gerne noch mein anliegen angehen mit dem UDP. ich hab einen aufbau gemacht und versuch mit meinem PC die Verbindung aufzubauen. leider bekomme ich beim FB65 keine Verbindungs aufbau. Somit ist Done "null". beim status hab ich eine 7000. hab im help nachgeschaut. aber kann leider nicht viel mit dieser Fehler meldung machen. Zusätzlich muss nach wie vor fragen was für ein Tool brauch ich auf dem PC installiert zuhaben, wenn ich eine Verbindung vom SPS zur PC machen möchte und natürlich sehen möchte ob die Verbindung zustande kommt und sowohl wenn ich Daten sende in der SPS das ich diese dann auch auf dem PC sehe. für eine beihilfe wäre ich dankbar Ernesto DateianhangDaten_se.zip (80 Downloads) |
02.09.2008 11:59 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo ernestol, nun, ich denke da sind ein paar Punkte. Zuerst mal ist es eigentlich immer ganz schick wenn man die Schnittstelle, über die man kommunizieren möchte, auch vernetzt. Manchmal kann es einige Tools stören wenn die in der Luft hängen. Dann ist mir aufgefallen das man das Programm schon als sehr minimalisiert betrachteten kann. Ich denke es macht gar keinen Sinn den TCON ständig auszuführen, ob nun aktiv oder nicht ist erst mal nicht ganz so entscheidend. Für mich ist es am günstigsten mit einer Art von Schrittkette zu arbeiten, vielleicht vergleichbar mit dem Beispiel: Wie wird eine UDP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? Als letztes vielleicht noch eine Anmerkung. Die Natur von UDP ist das es eine "Verbindungslose" Kommunikation ist. D.h. es wird keine Verbindung aufgebaut, das einzige was passiert ist das der lokale Port geöffnet wird und die Daten mit der Zieladresse und dem Zielport versendet werden. Es findet keinerlei überprüfung statt, darum ist eine Partnerstation in der Regel gar nicht notwendig. allein ein PC mit einem Monitoring tool um die Daten zu empfangen. Für diese Anwendung ist allerdings ein HUB notwendig, denn ein Switch würde die Telegramme nicht übertragen, da die IP Adresse nicht passt. Viele Grüße J_Bell |
03.09.2008 09:28 | |
Beiträge: 44 Bewertung:
|
Werde mal versuchen einen neuen aufbau zumachen zwischen zwei CPU |
Folgen Sie uns auf