18.05.2021 11:35 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (10)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, der Unterschied der beiden Industrial Ethernet CP 343-1 Lean (Bestellnummer 6GK7343-1CX10-0EX0) und dem CP 343-1 (Bestellnummer 6GK7343-1EX30-0XE0) liegen in der Funktion und vor allem im Mengengerüst (Anzahl der aktiven Verbindungen) Der CP 343-1 kann Industrial Ethernet über TCP/IP und zusätzlich über ISO Kommunikation und neben PN - Device zusätzlich auch PN - Controller sein. Des Weiteren kann der CP343-1 Lean 8 Verbindungen / 12 Verbindungen im Multiprotokollbetrieb und der CP343-1 kann 16 Verbindungen pro Protokoll und im Multiprotokollbetrieb 32 Verbindungen halten. Näheres kann man den Technischen Daten der CP`s im Katalog ST 70 ab pdf Seite 658 entnehmen Weitere Informationen: Kommunikationsprozessor CP 343-1 Lean SIMATIC NET: S7-300-Industrial Ethernet/PROFINET CP 343-1 Lean - Teil B Kommunikationsprozessor CP 343-1 SIMATIC NET: S7-300 - Industrial Ethernet/PROFINET CP 343-1 - Teil B Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 05/18/2021 12:03:56 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf