16.03.2009 19:47 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hi pasci, zwei Möglichkeiten: Prodave MPI oder mit dem OPC Server der Simatic NET Siehe Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22033262 Ich würde den OPC Server bevorzugen. Grund: Weniger Aufwand bei der Client - Programmierung in VB Gruß Eleu ---------------------------------------- Ergänzend vielleicht noch dieser Link für die MPI Kommunikation mit dem Simatic NET OPC Server: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16518346 In Visual Basic 6 kannst du für die Client - Programmierung dann das Simatic NETOPC-Data Control einbinden. Siehe dazu nachfolgenden Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24843817 Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 16.03.2009 22:33 |
|
18.03.2009 08:47 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo pasci, ja, ich habe schon mal eine Visu. für eine Siloanlage mit VB 6 und Prodave MPI Mini V5.02programmiert. Ich hab dir maldas Beispielprogramm von Siemens reingestellt. Prodaveist aber eigentlich auch nicht lizenzfrei ? Ich habe gelesen, dass die neue Prodave MPI/IE Version Probleme machen soll. Das kann ich aber von der Version5.02 die ich eingesetzt hatte nicht behaupten. Eine lizenzfreies Beispiel wäre die Freeware Libnodave mit VB 6 (Auch im Anhang). Jedoch funktionierte das Beispielprogramm mit Libnodave bei mir nur mit PC - Adapter für MPI.
Gruß Eleu DateianhangBeispiele.zip (175 Downloads) |
Folgen Sie uns auf