03.06.2016 18:52 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 660 Bewertung: (193) |
Hallo MWehr, WinCC Advanced unterstützt eigentlich keine 2-Bildschirm-Variante, WinCC Professional schon. Das Problem mit der "Stretch"-Lösung (ein Bild über zwei Bildschirme) liegt darin, das WinCC Advanced fest vorgegebenen Auflösungen für die Bildgröße besitzt. Vorausgesetzt, dass der "Full-Screen-Mode" das Bild tatsächlich über zwei Bildschirme bedienbar hält siehst du in die Höhe quasi nur einen Teil der tatsächlichen Fläche und Scrollbalken am Rand. Das Ganze dann bei "halber" Auflösung (1980 Pixel / 2 = 990 Pixel in der Breite pro Bildschirm). Ich würde empfehlen zwei Menü-Führungen zu konzipieren, damit beide Seiten unabhängig voneinander angewählt werden können. Eingaben sind natürlich nicht an beiden Bildschirmen gleichzeitig möglich und falls ein Eingabedialog auf einem Bildschirm offen ist kann auf der anderen nichts bedient werden. Beachte auch dass das Mengengerüst von WinCC Advanced. Die Einstellung für die Auflösung und den Vollbildmodus findest du bei deinem HMI Projekt unter "Runtime-Einstellungen > Allgemein" |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Folgen Sie uns auf