19.07.2019 09:36 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Leute, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe bei mir im Haus eine S7-1200 für die Licht und Jalousie Steuerung verbaut. Soweit funktioniert alles. Licht kann ich ein und aus schalten, bzw. bekomme ich auch den Statur des Toggleswitch richtig angezeigt. Jetzt würde ich noch gerne bei den Jalousien Anstelle der 2 Toggleswitch nebeneinander (Je einer für Auf und Ab) jeweils einen Button mit Pfeil nach unten bzw. oben einbauen. Einen Button kann ich zwar erzeugen, allerdings ist der dann über die ganze Seite und nicht wie ich es mir vorstelle neben dem Text bzw. neben dem 2. Button. Eventuell kann mir hier ein Profi weiter Helfen. Im Anhang findet ihr noch mein Projekt. Vielen Dank schon mal im vorraus, Lg sea_cha DateianhangWebserver.zip (266 Downloads) |
Folgen Sie uns auf