23.06.2021 18:02 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich möchte das meine Sps Daten an einen Webserver via lhttp schickt. Ich habe die Bibliothek von https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109763879 Der Webserver läuft lokal auf meinem Pc und die Sps steht wo anders (nicht in meinem Netzwerk). Ich habe den Lhttp Post Baustein soweit angeschlossen und vorbereitet. Was ist der nächste Schritt um diesen Baustein Daten an meinen Webserver schicken zu lassen? Für Tipps bin ich sehr dankbar mfg Trainer67 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/24/2021 08:46:45Link optimiert. |
|
24.06.2021 21:41 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 3230 Bewertung: (501) |
Hallo Trainer, zunächst einmal zur Router-Adresse. Ein handelsüblicher Internet-Router (oder Modem) hat in den meisten Fällen einen Switch integriert. Dem Switch ist es egal, welche IP-Adressen verwendet werden, er leitet die Pakete innerhalb des Subnetzes weiter. Dabei muss der Router nicht Teilnehmer des Subnetzes sein. Meine Vermutung ist daher, dass die PLC (und eventuell andere Geräte, welche mit der PLC kommunizieren) gar nicht im Subnetz des Routers liegt. Das wäre nicht so gut, denn um ein Subnetz zu verlassen, wird nun einmal ein Router benötigt, der im eigenen Subnetz liegt. Eventuell lässt sich die IP-Adresse der PLC so ändern, dass sie im Subnetz des Routers liegt. Wenn der Remotezugriff bisher über Teamviewer erfolgt, gibt es ein weiteres Hindernis. Bei Teamviewer funktioniert die Verbindung nämlich so, dass sich beide Seiten mit einem Server verbinden und darüber kommunizieren. Es muss also auf beiden Seiten möglich sein, das Internet zu erreichen. Für Dein Anliegen wird jedoch ein Weg benötigt, Deinen PC vom Internet zu erreichen. Da vermutlich nicht Dein PC direkt mit dem Internet verbunden ist, sondern vermutlich über einen Router, muss der Router die Pakete für den Webserver an den PC weiterleiten. Dazu wird ein Port-Forwarding benötigt. Eine Beschreibung von heise für die weitverbreitete FritzBox findet sich hier. Sollte es ein anderes Gerät sein, findet sich im Internet sicher auch eine Anleitung. Wenn Dein Internetanbieter keine feste IP-Adresse bereitstellt, dann ist ein DDNS (Dynamic DNS) Dienst von Vorteil. Der sorgt dafür, dass Dein Router zu Hause aus dem Internet über einen Domainnamen erreichbar ist. Auch hier habe ich eine Anleitung bei heise gefunden. Ich hoffe, diese Informationen helfen weiter. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf