19.07.2023 19:09 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Ich habe nach der Möglichkeit gesucht einen Eingabewert übers das Display oder TDE zu Begrenzen. Vielleicht kann das ja sonst noch jemand gebrauchen. Meine Voraussetzung:
Lösung: Vom Display wird der Wert in einen Zähler geschrieben. In diesem Zähler sind ebenfalls die Eingabegrenzwerte festgelegt in den Parametern On und Off. Bei Eingabe eines Wertes wir geprüft ob dieser Gültig ist. Ist dies der Fall wird der Wert in den Min/ Max Baustein geschrieben. Der Ausgang vom Min/Max Baustein wir mittels Variablenspeicher in den Startwert des Zählers geschrieben. Nachtteil:
Das ganze Funktioniert nur in der Realen Logo. In der Simulation Funktioniert es nicht Korrekt DateianhangWert Begrenzen.zip (111 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O l i v e r am: 07/19/2023 19:19:31 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
20.07.2023 16:42 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo O l i v e r, Schönes Programm Durch einen Hinweis im englischen Teil des Forums habe ich dieses programmmäßig umgesetz und feststellen müssen, das dieses nicht so funktioniert wie es gedacht ist ... Jedoch habe ich eine Lösung, wenn auch mit einem kleine Manko, für Wertebereiche gefunden, die auch Minimalwerte >0 zulassen (mehr in der Beschreibung). Dieses ist als Ergänzung zu der doch besseren Idee von User "O l i v e r" zu verstehen. Gruß Ella_68 DateianhangEingabeüberwachung mit Rückfall auf alten Wert (nur für Textdisplay und TDE).zip (119 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/03/2023 18:58:53Text überarbeitet / Programm hinzugefügt |
|
08.08.2023 20:35 | |
Beigetreten: 15.10.2022 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 66 Bewertung:
|
Hallo zusammen. Ich habe eine neue Demo mit drei Zählern erstellt. Sehen auch ein englisches Forum. Counter limiting sample program Das Funktionsprinzip des zweiten Zählers habe ich aus diesem Forum erhalten. Andrus (Google Translate) |
Zuletzt bearbeitet von: Andrus_Saar am: 08/08/2023 20:55:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf