07.05.2021 13:46 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (10)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreicht häufig die Frage, wie die Controller SIMATIC S7-1200/ S7-1500 über OPC UA bzw. das MQTT Protokoll mit Kommunikationspartnern in einer Cloud gekoppelt werden können. Für beide Protokolltypen aber auch für eine weitere Auswahl an Kommunikationsdiensten, stellen wir seit einiger Zeit eine interessante Kommunikationsbibliothek bereit. Unter dem Beitrag: Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller findet sich eine Auswahl von Bausteinen und Kopiervorlagen, welche für o.g. Anforderungen die passenden Lösungen bieten. Ergänzendes Anwendungsbeispiel für MQTT: Für das Thema MQTT gibt es ein ergänzendes Anwendungsbeispiel, bei dem die o.g. Bibliothek in Verwendung kommt. In diesem Beispiel wird mitdem Funktionsbaustein "LMQTT_Client" dasMQTT-Protokoll in eine SIMATIC S7-1500 bzw. in eine SIMATIC S7-1200 in Form eines MQTT Clients implementiert. Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109748872 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2021). Viele Grüße SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf