06.09.2022 12:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Bezogen auf ein mögliches Projekt, geben wir gerne einen Tipp Bei einer vorhandenen SIMATIC S7-400 soll die CPU entfernt werden und dafür soll eine Anschaltung verbaut werden, welche dann mit einer S7-1200/S71500 Steuerung verbunden werden soll. Eine Anschaltung, die aus dem S7-400 Zentralgerät eine dezentrale Peripherie macht, gibt es nicht. Gerne geben wir auch nochmals einen Hinweise zum Lebenszyklus der SIMATIC S7-300 und der SIMATIC S7-400 Systeme. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf