15.10.2008 10:45 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Costa, oh... da ist es dann nicht ganz so leicht, nun mal ein paar Infos. CSD bedeutet Circuit Swichted Data und ist ein verfahren um über eine Wählverbindung, so wie ein analoges oder ISDN Modem, Daten zu übertragen. Zu dem Thema gibt es auch einen FAQ der Dich vielleicht auch interessieren wird: Welche Eigenschaften muss eine SIM-Karte zur Verwendung bei SINAUT-Netzen und zum Aufbau von Fernverbindungen mit TS-Adapter und Teleservice haben? Wie Du hier lesen kannst muß Deine SIM Karte für CSD freigeschaltet sein, sonst bekommst Du keine Datenverbindung hin. Die Parametrierung des TS-Adapters braucht auch dringend eine Anpassung. Du mußt, entsprechend dem Handbuch Deines Modems, die Initialisierung so hin bekommen das Du im Modem den Modus CSD einschaltest, ggf. das Modem selbst erst mal im GSM Netz einwählt und dann das Modem so hinbekommst das es über die Schnittstelle den TS Adapter über den RI informiert das ein Anruf kommt... also nicht ganz so trivial, aber sehr HW nah. Ich denke die Beste Unterstützung dafür kann Dir wohl Westermo für ihr Modem geben. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf