06.06.2025 10:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Um die SIMIT Unit an eine eigene Simulationsanwendung anzubinden ohne SIMIT zu verwenden, kann die SIMIT Unit Programmierschnittstelle (API) verwendet werden. Eine Übersicht über die Funktionen enthält das Systemhandbuch Programmierschnittstelle von SIMIT Unit, das mit der Installation (auch Demo) von SIMIT im Ordner
abgelegt wird. Standardmäßig ist der gesamte Pfad der Dokumentation:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf