Industry Online Support
Technical Forum
15.10.2011 12:49 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 11.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Liebe Forum Teilnehemer, habe mit der Profibusverbindung ein Problem. Anbei eine Fehlerbeschreibung. Hat einer eine Idee woran es liegen könnte? Für eine paar Tips wäre ich dankbar. MFG Looky DateianhangBeschreibung Fehlerbild.zip (144 Downloads) |
29.11.2011 11:04 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo Looky, ich habe gesehen, dass du noch keine Antwort auf deine Frage bekommen hast. Ich selbst kann die benötigteLösung leider auch nicht liefern. Meine Empfehlung ist, falls du dein Problem noch nicht gelöst hast, solltest du den Weg über den Technischen Support für SIMATIC in Anspruch nehmen. Eventuell kann man dir von dort aus weiterhelfen. Viel Erfolg. Hier findest du Infos zur Erreichbarkeit des Technical Support. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16605032 Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf