02.08.2020 12:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 2203 Bewertung: (98) |
Ausfallsichere Steuerungen sind recht umfangreich zu bauen. Oft muß alles doppelt und dreifach ausgelegt werden. Wer aber nur einen redundante Messwert benötigt, wird wahrscheinlich mehrere Sensoren für die gleiche Meßstelle benutzen. Das Problem besteht aber darin, daß aus mehreren Werten ein einziger für die Regelung gebildet werden muß. Mit einem arithmetischen Mittelwert ist das nicht umsetzbar, da ein defekter Sensor den Gesamtwert extrem verfälschen kann. Besser ist es ein medianischen Mittelwert, auch "zentraler Mittelwert" genannt, zu bilden. Dabei werden die Werte der Größe nach sortiert und der Wert, der in der "Mitte" der Sortierung steht, bildet dann den Mittelwert. So kann ein einzelner Sensor komplett ausfallen ohne die Regelung zu gefährden. Beispiele hierfür wären Temperaturregelungen in Brennöfen, Aquarien, Hallen, etc. Oder wenn von der Füllhöhe eines Mischbehälters die Vermischung abhängt. Aus der Thematik Werten nach Größe zu sortieren, hab ich ein Programm abgeleitet, das einen Median aus drei Werten bildet. Dank Scorp´s Optimierung bei der Wertesortierung konnte auch dieser Baustein relativ klein gehalten werden. Für eine bessere Übersicht in einen späteren Programm, habe ich es als ein UDF zusammengefaßt. mfG Ella_68 DateianhangMedianer Mittelwert aus 3 Werten.zip (328 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.08.2020 16:53 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist eine Variante, die noch einige Blöcke einspart und trotzdem funktionieren sollte, bitte ausgiebig prüfen. Ich würde mir noch überlegen, ob man die Analogverstärker der Sensoren lieber außerhalb des UDF behält oder aber die Parameter für die Skalierung herausführt. M.f.G. Scorp DateianhangMittlerer Wert.zip (332 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf