08.06.2023 17:22 | |
Beigetreten: 25.02.2015 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Problem Simulation quittierungspflichtiger Meldetext nach "Netzausfall" Guten Tag, ich habe hier ein merkwürdiges Problem mit dem Simulator von Logo! Soft Comfort 8.3.1. Basismodul 8.3 Quittierungspflichtiger Meldetext. Das ganze funktioniert bei vorhandenem Netz (Stromversorgung) wie es soll und dokumentiert ist. Ausnahme: Das Ergebnis nach Netzrückkehr im Simulator: (Außer bei Neustart der Simulation, die eigentlich einem Logo! anhalten -> Logo! starten entsprechen sollte [?]; siehe Anmerkung zur Option Simulation unten.) (Was auch geht: man erzeugt eine neue Low-High-Low-Impulsfolge am ENable-Eingang, was aber bei einem "richtigen" Programm keine Lösung sein dürfte.) ("Extras > Optionen > Simulation > "Eingangs- und Ausgangszustand der Simulation beim Start rücksetzen" ändert das beschriebene Verhalten nicht.) Sollen quittierungspflichtige, aber noch nicht quittierte Meldetexte (ENable = low) eigentlich "remanent" sein? Freundliche Grüße aus Walheim, Rainer Bayer DateianhangSimulationQuittierungspflichtigerMeldetextStromausfall.zip (140 Downloads) |
08.06.2023 20:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33205 Bewertung:
|
Dies ist nicht nur in der Simulation so, sondern auch in der realen LOGO! genauso. Das liegt meiner Meinung daran, dass die Meldetexte keine Remanenz haben. Wenn du der Meinung bist, dies Verhalten ist nicht korrekt, dann starte einen Support Request und frage bei Siemens direkt nach. |
Folgen Sie uns auf