02.06.2014 19:13 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Um welche 200er handelt es sich denn? |
02.06.2014 19:46 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau Dir mal die Seite an. Da gibt es verschiedene Programmiertipps für die S7-200. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1232912 |
05.06.2014 15:29 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (713) |
Hallo, Sieh: Wie lassen sich Analogwerte bei S7-200 im Zusammenhang mit der CPU224XP, Erweiterungsmodul EM 231, 232 und 235 skalieren? Aber wann sie eine rtd module haben, brauchen sie die Scalierung nicht, konvertieren nach Real und teilen durch 10.0
Das wird nicht functionieren, sie brauchen eine messwert wandler. Grus, Marcjan |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 05.06.2014 15:37Problem solved? |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.06.2014 11:22 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (713) |
Hallo, Ja das ist eine RTD module, das macht es ganz einfach mit dem scalierung, sie anhang. Eine bibliothek, muss man selber einfugen, bei neu instalation ist die folder leer. Wie lässt sich mit STEP 7-Micro/WIN eine eigene Bibliothek erstellen und worauf ist dabei zu achten? Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf