21.12.2021 08:30 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Wichtig ist, die Funktionsweise der f(x)-Kurvenanzeige zu kennen. Diese zeigt zwei Wertepaare als einen Punkt. Das Paar muss denselben Zeitstempel aufweisen, damit diese auch als zusammengehörig erkannt werden. Sollte diese Bedingung erfüllt sein, genügt die normale Archivfunktionalität. Sollten die Daten wiederum nicht mit Zeitstempel abliegen sind zur Darstellung z.B. eines Arrays, Schritte notwendig, die die Datenpaare so ablegen, dass diese korrekt angezeigt werden können. Folgendes Anwendungsbeispiel zeigt auf, wie die Anforderung dann umgesetzt werden kann: Erstellen einer f(x)-Kurvenanzeige für Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced Viele Grüße |
08.08.2022 06:33 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_1942965 wurde in ein separates Thema mit dem Titel f(x)-Kurvenanzeige mit Steuerungswerten füllen - Daten werden nicht reingeschrieben gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf