07.09.2023 07:39 | |
Beigetreten: 17.12.2019 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich habe eine Verbindung via TCP zwischen 2 Steuerungen hergestellt. Ich habe nach der Siemens Anleitung (Beitrags-ID: 18513371) einen FC50 (LSEND) in der Sende Steuerung und einen FC60 (LRECV) in der Empfangsteuerung projektiert. Meine Datenlänge ist 100 Byte. Mein ReceiveDB ist P#DB191.DBX0.0 Byte 100. Ich will also ab dem Bit 0.0 die Daten erhalten. Allerdings erhalte ich die Daten um 70 Byte verschoben Wenn ich also im sende DB das Bit 0.0 auf True setze, wird im Empfangs DB das Bit 70.0 auf True gesetzt. Was mache ich falsch? Zumal ich noch 2 andere Sende SPS habe die zur gleichen Empfangs SPS senden und ich dort exakt das Gleiche gemacht habe und es da funktioniert. Ich habe versucht, alles in Screenshots festzuhalten. Noch zur Information mein Sende CP ist V2.5 und mein Empfangs CP ist V2.6 DateianhangSEND_RECEIVE_ISSUE.zip (59 Downloads) |
Folgen Sie uns auf