28.06.2021 15:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Über den Web Server einer S7-1500 sind Backup/Restore sowie Firmware-Updates möglich (siehe Handbuch SIMATIC S7-1500, SIMATIC Drive Controller, ET 200SP, ET 200pro Webserver Kapitel 3.6. bzw. 3.12). Das Laden eines Anwenderprogramms über den Web Server ist hingegen nicht möglich. Für das Laden eines Anwenderprogramms ohne TIA Portal besteht jedoch die Möglichkeit, dies über das SIMATIC Automation Tool zur realisieren (siehe SIMATIC Automation Tool V4.0 SP2 Benutzerhandbuch Kapitel 4.13). Das SAT-Tool kann man hier downloaden. Alternativ kann die SIMATIC Memory Card vor dem Einsetzen in die CPU auch im Datei Explorer mit den Projektdaten beschrieben werden. In beiden Fällen ist vorab im TIA Portal der Inhalt der SIMATIC Memory Card zu generieren, z.B. durch Laden des Programmes in ein Zielverzeichnis für einen benutzer-definierten Card Reader. Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/29/2021 07:28:09Text bearbeitet für bessere Lesbarkeit. Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 06/29/2021 09:20:42Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 08/30/2021 16:07:12 |
|
08.08.2022 16:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (146)
|
Mit der Version 17 des TIA Portal hat sich prinzipiell an der oben beschriebenen Vorgehensweise nichts geändert. Allerdings ist mit der V17 und damit verbundenen FW 2.9 der S7-1500 die Möglichkeit hinzu gekommen, die benutzerdefinierten Webseiten mittels API ohne TIA Portal zu ändern. Dafür werden verschiedene HTTP(S) Methoden verwendet. Anwenderladbare Webapplikationen Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JS)
|
Folgen Sie uns auf