31.03.2022 11:45 | |
Beigetreten: 23.01.2017 Letzter Bes: 20.06.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo erstmal, ist es möglich, einen 2 Draht HART Sensor (in meinem Fall VEGPULS 31) an die folgende Karte anzuschließen. 6ES7134-4GB11-0AB0 Falls JA, wie sieht das Anschlußbild aus? Für Hilfe wäre ich dankbar ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/01/2022 06:41:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.04.2022 13:05 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Die Baugruppe ist nicht für 2 Draht-Schaltung vorgesehen. Da diese Betriebsart sowieso gerne mal bei manchen Simatic Baugruppen Probleme macht, weil Simatic-Baugruppen nicht so gut mit hohen Bürden klar kommen, ist die "sichere" Variante dann immer der Einsatz eines separaten Speisetrenners. Zum VEGA Messumformer kann das der VEGATRENN 141 sein. An deiner Simatic Baugruppe wird dann gemäß Handbuch A5E01076099-01 angeschlossen: Siehe Seite 7,8. Bitte auch beachten: Wie beschrieben, darf die Potentialdifferenz zwischen Baugruppenmasse und Schleifenmasse nicht zu groß sein, ggf. einfach gleich die Masse verbinden (ab Seite 19). Dateianhanget200s_2ai_i_4wire_st_manual_de-DE.pdf (276 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/07/2022 08:26:13PDF Datei vom Link als Anhang hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf