Industry Online Support
Technical Forum
01.09.2009 09:27 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 1125 Bewertung: (174)
|
Hallo ruedlinger_chris, Du kannst eine Siwarex MS Baugruppe ab dem „E-Stand 03“ (=Firmware V1.3) auch völlig ohne das Siwatool justieren. Du hast Zugriff auf alle Parameter (z.B. Kennwertbereich ändern) über Step7!(Über die Software „Siwatool“ ist es jedoch angenehmer eine Waage in Betrieb zu nehmen.) Die Parameter in der Siwarex MS Baugruppe sind in sog. „Datensätzen“ aufgeteilt (nicht Datenbaustein DS3! Vorsicht!). So werden zum Beispiel alle Parameter, die für eine Justage benötigt werden (z.B. das Justagegewicht), in dem Datensatz 3 (=DS3) abgelegt. Wie Du Parameter aus einem Datensatz der Siwarex MS Baugruppe lesen und schreiben kannst, ist in dem Handbuch zur Siwarex MS Baugruppe beschrieben. Das Handbuch zur Siwarex MS Baugruppe findest Du im Internet unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22600601 Bitte schau Dir mal in dem Handbuch das Kapitel „8.9 S7-200 Programmbeispiele“ ab der Seite 8-57 an. Besonders interessant ist für Dich das Kapitel „8.9.2 Vorgehensweise zum Lesen und Schreiben des Justagegewichtes von/zur Siwarex MS Baugruppe über das S7-200 Programm“ ab der Seite 8-60. Die Bibliothek „MicroScale_V20“ gibt es leider nur auf der Projektierungspaket-CD (7MH4930-0AK01) gemeinsam mit dem Siwatool. Vorsicht: Die Bibliothek „MicroScale_V10“ ist veraltet! Mit dieser kannst Du keine! Parameter lesen und schreiben über Step7. Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du dich gernewieder melden. Gruß Siwarexi |
Folgen Sie uns auf