22.08.2024 01:35 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 3025 Bewertung: (1055) |
Je nachdem ob die S7-400 CPU einen PROFIBUS oder PROFINET port hat, koennte man die CPU als (intelligenten) DP-Slave oder PROFINET I/O Device konfigurieren. Das heisst dann aber auch das die S7-400 CPU weiterhin ein S7 program am laufen hat das sich um den Datenaustausch zwischen ihren lokalen S7-400 I/O Karten und den PROFIBUS oder PROFINET I/O kuemmern muss. |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf